结果:找到"整流二极管 稳压二极管",相关内容1000条
  • 整流二极管与稳压二极管的不同点有哪些?
  • 整流二极管和稳压二极管是其中两种重要的类型,它们在工作原理、用途和特性方面都有显著的不同。了解这些差异对于选择合适的二极管以满足特定的电路需求至关重要。整流二极管的基本概念整流二极管主要用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。它的主要特点是只能让电流单向流动,即在正向电压下导通,而在反向电压下阻断。整流二极管通常具有较高的反向击穿电压和较低的正向压降。它们广泛应用于电源适配器、充电器和其他需要整流功能的电路中。稳压二极管的基本概念稳压二极管,通常称为齐纳二极管,是一种专门设计用于电压调节和稳压的二极管。它在反向偏置时可以维持一个恒定的电压,即齐纳电压(ZenerVoltage),而不管通过...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-06-20 11:08:00
  • 整流二极管能替换稳压二极管吗
  • 整流二极管和稳压二极管是两种常用的元件。尽管它们都是二极管,但它们的工作原理和应用目标存在显著差异。理解这些差异对于选择正确的元件以满足特定的电路需求至关重要。本文旨在探讨整流二极管是否能够替换稳压二极管,并分析这种替换的可行性及其可能带来的风险和局限性。二极管的基本功能与类型整流二极管:整流二极管主要用于将交流(AC)电转换为直流(DC)电。它们能够承受连续的正向电流,并在电流通过时具有一定的正向电压降。这种二极管的关键特性是它的单向导电性,即允许电流在一个方向流动而在另一个方向阻止电流流动。稳压二极管(ZenerDiode):稳压二极管设计用于在其两端维持一个稳定的电压,无论通过它的电流...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-24 09:39:00
  • 整流二极管的代换原则及参数指南
  • 整流二极管的代换可以从整流二极管的参数进行比对。1.击穿电压VB:指二极管反向伏安特性曲线急弯点处的电压值。当反向为软时,它是指给定反向泄漏电流下的电压值。2.零偏置电容CO:指二极管两端电压为零时扩散电容和结电容之和。值得注意的是,由于制造工艺的限制,即使是同一类型的二极管,其参数也有很大的偏差。手册中给出的参数通常是一个范围。如果测试条件改变,相应的参数也会改变。例如,1N5200系列硅塑料整流二极管在25°C下测得的IR小于10uA,而在100°C下,IR小于500uA。3.最大平均整流电流IF:指二极管在长期运行期间允许的最大平均正向电流。电流由PN结的结面积和散热条件决定。在使用过...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-07 09:49:00
  • MDD整流二极管的正向电压和正向导通电压有什么区别?
  • MDD什么是整流二极管?MDD整流二极管原理是什么?二极管的作用是元许电流仅沿一个方向流动,而整流就是将交流波形施加到二极管上,整流二极管就只会允许在波形的一半以上导通,剩下的一半彼挡住了,这个就是整流二极管的整流动作。具体的可以看下图,更为直观。整流二极管-25.png1.无偏整流二极管无偏置:当没有电压提供给整流二极管时,就被称为无偏整流二极管。N侧将有大部分电子,由于热激发,空穴数量比较少,而P侧将有大部分电荷载流子空穴和很少数量的电子。在这个过程中,来自N侧的自由电子将扩散到P侧,并在存在的空穴中发生重组,导致正离子固定在N侧,负离子固定在P侧。在靠近结边缘的N型侧不动,类似地,在靠...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-21 09:53:00
  • MDD整流二极管的尖峰抑制的10种方法?
  • 开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈等。不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,通常导通时尖峰更大一些。整流二极管的尖峰抑制的10种方法:1.选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料等。2.在二次侧接入RC吸收回路可进一步减小前沿尖峰的幅值,降低二极管恢复过程中的振荡频率。3.多个整流二极管并联;适当增大整流二极管的电流容量,可相对减小反向恢复时的关断时间,限...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-16 11:02:00
  • MDD二极管整流电路分析?
  • MDD整流二极管的作用有哪些?MDD整流二极管在电路有哪些分析原因?一、整流电路的组成及各元件的作用1、二极管整流电路的组成组成二极管整流电路的基本元件有电源变压器、二极管整流元件、滤波元件及取用直流电能的负载。2、整流电路各元件的作用1)电源变压器电源变压器即整流变压器,用来把电源电压(380/220V或更高的电压)变换到符合整流电路输出电压所需要的大小。2)二极管整流元件利用其单向导电性,把交变电流变换成单方向的电流。2)滤波元件经二极管整流元件变换成的单方向电流或电压,是一种单向脉动电流或脉动电压。这种脉动电流中除了直流分量以外,还含有交流分量。滤波元件的作用就是去掉脉动电流中的交流分...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-11 10:14:00
  • MDD整流二极管的特征区别是什么呢?
  • MDD整流二极管分几种比较呢?MDD整流二极管分别作用是什么呢?整流二极管分为以下4类:通用整流用、通用开关用、肖特基势垒二极管、快速恢复二极管4种类型:1.通用型一般用于整流,主要目的是将交流整流为直流。桥式二极管是整流用的二极管组合。另外,用于无意中电源或电池反接时,保护用于防止过电流流过。正向电压VF因工作电流而异,1V左右为标准。这是硅PN结二极管的普通VF。反向恢复时间trr是以50Hz/60Hz的商用电源的整流为前提,以不是特别快的为标准。2.开关型,用途如其字面所示,主要用于电源的切换。VF标准与通用型相同。因为以开关用途为目的,所以trr比通用型更快。但是,还达不到肖特基势垒...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-09 10:48:00
  • MDD整流二极管的特征区别是什么呢?
  • MDD整流二极管分几种比较呢?MDD整流二极管分别作用是什么呢?整流二极管分为以下4类:通用整流用、通用开关用、肖特基势垒二极管、快速恢复二极管4种类型:1.通用型一般用于整流,主要目的是将交流整流为直流。桥式二极管是整流用的二极管组合。另外,用于无意中电源或电池反接时,保护用于防止过电流流过。正向电压VF因工作电流而异,1V左右为标准。这是硅PN结二极管的普通VF。反向恢复时间trr是以50Hz/60Hz的商用电源的整流为前提,以不是特别快的为标准。2.开关型,用途如其字面所示,主要用于电源的切换。VF标准与通用型相同。因为以开关用途为目的,所以trr比通用型更快。但是,还达不到肖特基势垒...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-07 10:54:00
  • MDD整流二极管的反向恢复过程有哪些呢?
  • MDD二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程是什么?产生反向恢复过程的原因是哪些呢?1.整流二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中tS称为存储时间,tt称为渡越时间,tre=ts+tt称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。2.产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-07 10:01:00
  • MDD整流二极管的反向恢复过程有哪些呢?
  • MDD二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程是什么?产生反向恢复过程的原因是哪些呢?1.整流二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中tS称为存储时间,tt称为渡越时间,tre=ts+tt称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。2.产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-05 10:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: